This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:电量监测计和 AFE 之间的电流检测共享

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ34Z100, TIDA-010030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333415/bq34z100-current-sense-sharing-between-fuel-gauge-and-afe

器件型号:BQ34Z100
主题中讨论的其他器件:BQ76952

目前、我正在设计一个系统、使用 BQ76952作为电池系统的 AFE。 一些设计要求导致必须使用 BQ34Z100来估算 SOC/SOH、并且文档中不清楚应该如何共享电流检测引脚。

此时电流检测从电阻器到 AFE、如下所示:

其中 SR_P 和 SR_N 直接连接到 AFE 引脚。

这是电流滤波器结构、建议为 BQ34Z100使用滤波。

我的问题是:此滤波对于两个器件是否都足够、或者我是否应该  相同  是否也对 BQ34Z100引脚进行此滤波? 它尽可能靠近一个不间断的对、唯一的残桩是通向器件引脚的较小的残桩。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享 BQ34z100的完整原理图?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我目前所拥有的一切。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议遵循检测电阻的 EVM 布局。

    第20页- 采用 Impedance Track 的 bq34z100EVM 宽量程电池电量监测计(修订版 B)(TI.com)

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我明白需要进行滤波。 我问、如果有两个器件测量同一个感应电阻器、应该怎么做。 我将 BQ34z 与 BQ76952搭配使用。 AFE 在引脚上进行滤波、我需要知道是否有 TI 推荐的方案来让这两个器件共享电流感应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    抱歉混淆了、是的、两个都需要额外的电容、请参阅下面链接的有关 TI 推荐方案的原理图第2页。

    TIDA-010030参考设计| TI.com

    页2 - TIDA-010030主板原理图。 pdf

    此致、

    埃文