This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76942:LDO 电压纹波

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1298641/bq76942-ldo-voltage-ripple

器件型号:BQ76942

您能否分析导致 LDO REG1和 REG2输出纹波的原因?

我们是否有相关的测试结果?

什么可以帮助减少电压纹波?

客户抱怨电压纹波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    客户是否有任何可以共享的波形? 特别是 REG1/REG2引脚电压以及 REGIN 引脚电压。

    如果他们将前置稳压器与 BJT 一起使用、他们是否在 LDO 的输入端看到过纹波?

    他们是否有可以分享的原理图以便我们可以检查他们的连接?

    他们使用哪种类型的负载? 动态负载可能会在输出电压上产生纹波。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户正在使用 BJT。 原理图如下所示。

    3.3V 输出波形如下(无负载情况)。 我们可以观察到10Hz 和300Hz 的电压纹波。

    我要求客户提供 REGIN 引脚波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我稍后再研究这一点、这看起来像是该器件的已知行为。

    当数据转换器在运行时、REG1可能会有轻微的偏移、而在睡眠模式下(我认为客户的器件在此期间可能处于 SLEEP 模式)、较长的测量周期会导致数据转换器开启和关闭。 这会导致电压纹波。

    针对此问题唯一已知的权变措施是完全避免 SLEEP 模式 并保持 LOOP_SLOW = 0x0 (以及 CB_LOOP_SLOW = 0x0)。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加晶体管集电极波形和 REGIN 波形。 
    我将与客户再次确认、如果不处于睡眠模式、这是否可以更好?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    我在此对 EVM 运行了快速测试、以便与客户看到的情况进行比较。

    以下是 EVM 上睡眠模式期间的 REG1、其中默认情况下采用除 REG1和 REG0以外的所有设置。

    (请注意、这是直流耦合、而不是客户的交流耦合)

    以下是通过发送 sleep_disable ()命令退出睡眠模式时的 REG1。

    这是我期望客户在进行类似测试时会看到的结果。

    此致、

    马克斯·韦博肯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max:

    为什么波形的振幅只有20mV~30mV?(Reg1/0输出)

    2.我注意到您的测试中的纹波频率是0.2Hz/5s、与休眠电压/电流采样时间一致。

    但在客户波形中 、纹波频率为10Hz 和300Hz。 (有高频纹波和低频纹波)。

    在客户电路板上似乎无法解释此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    为什么波形的振幅只有20mV~30mV?(Reg1/0输出)

    我在波形上放一个3.3V 的偏移。

    我注意到、您的测试中的纹波频率为0.2Hz/5s、与休眠电压/电流采样时间相匹配。

    但在客户波形中 、纹波频率为10Hz 和300Hz。 (有高频纹波和低频纹波)。

    在客户电路板上似乎无法解释此问题。

    [/报价]

    观察您共享的波形、似乎输入端出现了高频纹波。 他们可能需要调整自己的去耦电容器以更好地滤除噪声(不同的值、更接近输入引脚等)。 如果尚未连接、则还可以尝试使用"尖头与桶"方法进行测量、以查看探头的接地引线是否也拾取了一些噪声。

    对于低频纹波、很难判断是否也处于输入端。 他们能检查一下吗? 如果它不在输入端、那么他们是否能够共享寄存器导出以供我检查?

    此致、

    马克斯·韦博肯