This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756EVM:启动 BQ25756EVM 时遇到问题

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300279/bq25756evm-having-issues-bringing-up-the-bq25756evm

器件型号:BQ25756EVM

大家好、我希望你们做得好。



我在启动 BQ25756EVM 时遇到一些问题。 这是我的测试系统的方框图。 我还包含了跳线引脚状态表。  

https://www.ti.com/lit/ug/sluuct7b/sluuct7b.pdf?ts = 1701817569159&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FBQ25756EVM

JP1 打开
JP2 关闭
JP3 打开
JP4 关闭
JP5 打开
JP6 打开
JP7 关闭
JP8 关闭
JP9 打开
JP10 打开
JP11 关闭
JP12 1和2
JP13 打开
JP14 打开
JP15 打开
JP16 打开

这是我一直用来尝试对 EVM 进行编程的 TI 软件的屏幕截图。  

我遇到的问题是与设置输入电流限制有关。 我的第一个目标是限制从电源到器件的电流。 我已设置:  

ICHG_REG

750mA

IPRECHG

200mA



我已经摆弄了一些关于电源和电子负载的设置。  

  1. PSU 电压>负载电压  
  2. PSU 电压=负载电压  
  3. PSU 电压< LOAD 电压  

基本上、我无法限制负载的输入电流。 电流始终受到我在 PSU 上设置的限制(我将其保持在1A)的限制。 这仅在 PSU 电压高于负载电压时发生。 当负载电压等于或大于 PSU 电压时、电流始终为0。  


谢谢!


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、George、

    我假设您使用 eLoad 来模拟电池、因此 eLoad 配置为 CV 模式。  CV 模式电压必须设置为低于29.4V 的 EVM 最大输出电压、该电压由 FB 引脚电阻分压器设置、加上默认 VFB 电压的1倍。    

    关于充电器设置、为了限制输入、主机必须将 IAC_DPM 设置为低于50A 的最大值。  主机还将 VAC_DPM 设置为输入源允许下降的最低电压。  为了在 JP3将 ICHG 引脚短接至 GND 的情况下限制输出/充电电流、 必须将 EN_ICHG_PIN 设置为0以禁用 ICHG 引脚。

    此致、

    杰夫