大家好、我希望你们做得好。
我在启动 BQ25756EVM 时遇到一些问题。 这是我的测试系统的方框图。 我还包含了跳线引脚状态表。

| JP1 | 打开 |
| JP2 | 关闭 |
| JP3 | 打开 |
| JP4 | 关闭 |
| JP5 | 打开 |
| JP6 | 打开 |
| JP7 | 关闭 |
| JP8 | 关闭 |
| JP9 | 打开 |
| JP10 | 打开 |
| JP11 | 关闭 |
| JP12 | 1和2 |
| JP13 | 打开 |
| JP14 | 打开 |
| JP15 | 打开 |
| JP16 | 打开 |
这是我一直用来尝试对 EVM 进行编程的 TI 软件的屏幕截图。


我遇到的问题是与设置输入电流限制有关。 我的第一个目标是限制从电源到器件的电流。 我已设置:
|
ICHG_REG |
750mA |
|
IPRECHG |
200mA |
我已经摆弄了一些关于电源和电子负载的设置。
- PSU 电压>负载电压
- PSU 电压=负载电压
- PSU 电压< LOAD 电压
基本上、我无法限制负载的输入电流。 电流始终受到我在 PSU 上设置的限制(我将其保持在1A)的限制。 这仅在 PSU 电压高于负载电压时发生。 当负载电压等于或大于 PSU 电压时、电流始终为0。
谢谢!