This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:如何使用 LM61495进行设计以实现1~15V 的输出电压

Guru**** 2582135 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332818/lm61495-how-can-we-design-with-lm61495-to-get-1-15v-vout

器件型号:LM61495

大家好、

数据表中有这些说明、我有点困惑。 

这可以为我们提供0.1伏至15伏的输出电压。 我们可以将偏置引脚连接到输出吗? 如 DS 所述、由于输出电压大于12V、因此我们需要将该引脚连接到 GND。 我们不确定如何使用此器件进行设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输出电压范围可调节至15V、因此建议将 BIAS 连接至 GND。

    这将导致内部 LDO 由输入提供。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    谢谢。 但是、如果我们将 BIAS 连接到 GND、将发生什么情况?

    此外、如果 LM61495不合适、您有没有可以在该应用中使用的其他建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    将 BIAS 连接到 GND 将有效运行、器件将正常工作。 因为内部 LDO 需要由输入电源供电、所以效率并不会得到提高。 如果您使用更低的电压(即5V)从外部为 BIAS 引脚供电、而不是使用16V 或更高的输入电源、则系统的效率会提高约1-2%、因为内部 LDO 的导通损耗将更低。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    因此、客户需要一个可以满足其要求的新器件:在不修改电路的情况下将 Vout 从1V 更改为15V。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    客户电路是什么样子的?

    如果客户已经在 LM61495中进行了设计、则对于该 Vout (1V 至15V)、应将 BIAS 拉至 GND。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    客户使用 DAC 来控制 FB、这在光学模块中很常见。 因此他们只需要一个不 修改电路的电路。 正如我说过的、它们需要在1V 到15V 之间调节电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy:

    下面是客户原理图:

    因此、如原理图所示、将使用 DAC 来调节输出电压。 您能否提供有关 BIAS 引脚的解决方案? 客户需要将 BIAS 引脚连接至外部3.3V。 你有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道这里的问题是什么。 如果没有外部电源、引脚说明将 BIAS 连接到 GND。

    但从原理图可以看出、有外部偏置电源(VDD3V3)。  

    原理图看起来不错、客户可以在此配置中使用偏置功能。

    只有在没有外部 VDD3V3电压且客户将偏置直接连接到 VOUT (VDD3V3-TEC VCC)时、这才会成为问题、但此处的情况并非如此。

    此致、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy:

    我不确定这里是什么问题。

    请输入我的以上描述。 客户应用是通过调节 DAC 和反馈引脚来提供1V ~15V 的电压。 问题是:如何获得具有 LM61495 Vout 1V~15V 的电路。

    引脚说明指出在没有外部电源的情况下将 BIAS 连接至 GND。

    此描述适用于12V 以上的输出。 如果输出电压低于12V、 DS 建议连接到外部电路或输出电压。 是这样吗?

    只有在没有外部 VOUT VCC 电压且客户将偏置直接绑定到 VDD3V3 (VDD3V3)时才会出现问题,此处的情况并非如此。

    只需确保、此电路可以与1V 输出电压或15V 输出电压一起使用。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请找到我的以上描述作为输入。 客户应用是通过调节 DAC 和反馈引脚来提供1V ~15V 的电压。 问题是:我们如何获得 LM61495 Vout 1V~15V 的电路。

    客户使用的电路使1V 至15V 电压正确。 向 FB 注入电流将控制输出电压。 这里不需要额外的电路。 如果您想了解更多详细信息、请阅读应用手册(https://www.ti.com/lit/an/slva861/slva861.pdf)。

    请务必确保此电路可与1V 输出电压或15V 输出电压一同使用。 是这样吗?

    是的、他们把 BIA 连接到  外部 VDD3V3电源轨正确且正常。 同样、这种连接没有问题、因为它是外部电源。