This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:选择性地启用/禁用供电方功能

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334486/tps25750-selectively-enable-disable-source-functionality

器件型号:TPS25750

我正在考虑将 TPS25750用于某个项目、这正是我需要的一切、只不过我似乎无法找到一种动态禁用"供电"功能的方法。 我的设备将依靠其电池运行、但鉴于电池电量较低、我希望禁用电源以保持设备运行。 是否有办法可以使用 GPIO 实现该目的? 我浏览了参考手册并玩了配置 GUI、但对我来说并没有什么突出的地方。 我有一个3.3V 的逻辑信号来确定它是否应该允许对另一个器件充电、只是不确定如何 利用它(或者是否有方法)。 如果没有、是否有具有该功能的类似 TI 产品?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    遗憾的是、TRM 中介绍的 GPIO 事件似乎与您所需的用例不匹配、因此、我认为没有办法通过 GPIO 禁用源功能。

    我认为唯一能够做到这一点的方法是通过 I2C。 如果您有一个 I2C 主器件连接到 TPS25750 I2Cs 端口、则可以将拉电流 PDO 的数量减少到0并重新协商端口以使其不会提供拉电流。

    谢谢。此致、

    克里斯