This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVM23625:输出1V 时的设置

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332421/tlvm23625-settings-when-outputting-1v

器件型号:TLVM23625

尊敬的支持团队:
根据原来的问题、我理解输出1V 时的设置、如下所示。

RFBT:10kΩ
RFBB:开路

但是、SNVSCI2B 中没有说明使 RFBB 开路。

是否有任何备注?

这与设置2V 输出相同。

请告诉我10kΩ 的角色。

顺便说一下、WEBENCH 仍然很短。

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    感谢您发送编修。  抱歉、数据表可能给您带来困惑。  我研究了数据表。  首先、RFBB 是10k、如表7-1的脚注(1)所述。  其次、RFBT=10k 显然是一个拼写错误。  要将其设置为1V、该值应该为0。  在这种情况下,RFBB 变得不相关(这是 Webench 模型的情况),但安装 RFBB 没有冲突。  

    另一方面、如果您删除 RFBB、则 RFBT=10k 或其他包括0 (或短整型)的值也可以将输出设置为1V。  但我不认为这是数据表的作者的意思。  基本上、表的第一行中的10k 是一个拼写错误。  我正在通知我们的工程师、会在下一个数据表修订版中更正此问题。  

    再次对您的困惑深表歉意、感谢您的关注。

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您好。
    感谢您的答复。

    我不确定最佳设置是短接 RFBT 还是打开 RFBB。
    总之、我希望看到数据表经过修订、从而使其具有最佳设置。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice-K:

    最佳设置是短接 RFBT 并打开 RFBB、这样您就不需要任何电阻器、并将其保存在 BOM 中。 更新数据表需要时间。  

    谢谢。

    友好