This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:奇怪的 UVLO 行为

Guru**** 2507755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333957/lm5026-strange-uvlo-behavior

器件型号:LM5026

我有一个输入范围为120-190Vdc 的正向转换器。 我将 UVLO 设置为大约115V。 如果我缓慢打开电源、它会正常工作、如第一幅图 PIC 1所示。 但是、如果我快速增大、它会在90V 左右亮起、如第二个图 PIC 2所示。 输入电源上不存在过冲。 CH1蓝色是输入电源。 CH2红色是 UVLO 引脚。

根据图26、R1为2M、R2为21.5K、这应该能提供40V 的迟滞以及大约115V 的导通电压。

发生什么事了?

图1

PIC 2

电路

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克

    我们是在讨论 EVM 还是您自己的设计? 您是否以并联方式添加了电容器(您发布的原理图中的 C10)与21.5kΩ? 是否可以添加 C10、调整该值或在尽可能靠近 UVLO 引脚的位置添加 HF 旁路电容器?

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    这是我自己的设计。 我现在已经在 C10上填充了1000pF。 我可以尝试一下、但目前在 UVLO 引脚上没有看到任何噪声。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    您如何相对于 VIN 应用 VCC? 通过4通道示波器测量 VIN、UVLO、VCC、REF、然后是 VIN、UVLO、VCC、OUT。 您需要确保在 VIN 达到 UVLO_ON 阈值之前对 UVLO 比较器进行偏置。 另一项测试可以单独应用 VCC 偏置(代替 AUX 绕组)、并将直流实验室电源设置为~12V (与直流实验室电源 V+串联的二极管)……这将确保在 VIN 应用到 UVLO 之前 PWM 主动偏置。 获得的信息将有助于确定后续步骤。

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是原理图。 VBLK 是主输入、PVCC 来自偏置绕组。

    前2个是 CH1 = VIN、CH2 = UVLO、CH3 = VCC、CH4 = REF

    第二个是 CH1 = VIN、CH2 = UVLO、CH3 = VCC、CH4 = OUT

    快速增长

    缓慢增大

    快速增长

    缓慢增大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忘记这个了。 CH1 = VIN、CH2 = UVLO、CH3 = VCC、Ch4 =主输入(VBLK)。 此电压为90V、因此不应开启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    对于不使用外部稳压器 的应用(建议在 VIN<100V 时使用)、UVLO 直接感测 VIN=VBULK、因此、无论 dV/dt 施加到 VBULK 上、VIN 都是相同的。 现在您已在 VBULK 和 VIN 之间添加了一个24V 稳压器、从而 VIN 只能看到24V。 如果您查看发送的最后一个示波器 pic、您会看到 VBULK (CH4)快速施加为90V、UVLO>1.25V、这种情况发生在 VREF<7.6V 时(VCC 尚未调节、因此内部 UVLO 比较器未偏置、可能尚未在 V-上具有1.25V 电压)。 当 V+>1.25V 时、UVLO 比较器将偏置、以便在施加偏置时比较器输出将为高电平。

    请尝试以下两项操作:

    1. 由于您会在 VBULK 90V 上看到意外导通、请尝试绕过线性稳压器并将 BULK 直接连接到 VIN、但在这种情况下应该不会看到任何导通。 不要尝试此测试 VBULK>90V、只需验证您是否看到导通变化、并且当 VBULK=VIN=90V 时应该不会看到 OUT 脉冲
    2. 其次、返回到您的线性稳压器、并确保按如下所示对其进行配置。 在您的原理图片段中、我没有看到稳压 VIN 外部连接到 VCC、如下所示。 此外、您为什么选择将 VIN 调节到24V? 您只需要~9V、如下所示。

    此致、

    史蒂夫·M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、您好!

    关于您的想法:

    1.我执行了此操作、但 IC 无法打开。 这告诉我、这是与我的输入稳压器有关的事情。

    2.我试过这个,它运行的方式相同。 24V 之所以很简单、是因为它已经超过13V 启动电压、因此不必降低太多电压。

    我确实想到了减慢 UVLO 信号。 我显著增加了 C10、0.1uF 而不是1000pF。 这似乎可以正常工作。 在 UVLO 信号出现并且问题消失之前、5V 基准电压已启动。 我必须做一些测试、以确保它不会改变任何其他东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    感谢波形和快速反馈。 显然、我们在转换器启动过程中看到一个定序条件、我认为您现在正是解决问题的正确方法。 我现在将关闭此主题、但如果您需要其他支持、请在需要时重新参考此 E2E、或开始新的主题。 希望这有助于解决您的问题、如果是、请单击"解决了我的问题?" 感谢您对 E2E 论坛的贡献。

    此致、

    史蒂夫