This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:输入选择 FET 的建议

Guru**** 2505405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25792, CSD17581Q3A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300623/bq25792-suggestion-for-input-selection-fets

器件型号:BQ25792
主题中讨论的其他器件: CSD17581Q3A

您对 BQ25792的输入选择 FET 有什么建议吗? 它在数据表中列为可选选项。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    由于仅用作多路复用开关、因此这些 FET 需要高于预期最大输入电压的额定电压、并且 RDSon 应足够低、不会在最大输入电流下引起超过100mV 的压降。  该 EVM 使用 TI 的 CSD17581Q3A、但这些不是必需的。

    此致、

    杰夫