This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28782:最大功率

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28782

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1301058/ucc28782-maximum-power

器件型号:UCC28782
主题中讨论的其他器件: UCC28780

您好、团队成员:

UCC28782可提供的最大功耗是多少?

我认为它将取决于 FET、但假设我使用高性能 GaN FET。

它能够输出300W 吗?

此致、
桑原启

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    敬启

    GaN MOSFET 将允许更高的频率运行、更高的效率;如果正确使用、由于寄生电容和电感较低、您将看到更少的振铃。 但是、您仍然受到反激式拓扑功率级的限制、我相信、当您考虑300W 输出功率对应的峰值电流时、您将确信、这可能不是正确的拓扑。 对于反激式(也有源钳位反激式)转换器、更高的输出电压、更低的 RMS 输出电流设计可以提高输出功率的可能性、但我仍然认为300W 要求太高。 在此处搜索部分 UCC28780、UCC28782参考设计

    此致、

    史蒂夫