请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ28Z610-R1 您好、TI 专家
客户询问 BQ28Z610-R1 (电量监测计)。
目前、使用的是 BQ24292IRGER (充电器 IC)和1节电池(4.2V SDI 电池)。
客户计划使用 BQ24292IRGER 开发一种采用1S2P 布局的两节电池配置。
q1)当前使用 BQ28Z610-R1 (电量监测计)。
如果我们使用上述相同的方法开发新电池、我们是否可以继续使用当前的 BQ28Z610-R1 (电量监测计)?
请检查。 谢谢你。