This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2576:电压控制环路补偿

Guru**** 2383700 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2576
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297616/lm2576-voltage-control-loop-compensation

器件型号:LM2576

您好!

根据数据表、输出电容器的 ESR 需要大于0.03欧姆才能正常运行。 但现在、电容器的 ESR 通常低于0.03欧姆、随着温度升高、ESR 会更低。  

是否有解决该问题的方法?

另外、您能不能将 LM2576中环路补偿的材料比如零点分布和极点分布告诉我?

客户希望对此进行一些分析。

非常感谢。 这种现象在运行不稳定时会是这样的。

此致、

陈义山  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:  

    数据表确实强调了 ESR 高于0.03欧姆的要求。 请使用即使在高温环境下也将遵守此参数的电容器。 一些低压电解电容器可以具有更大的 ESR 数字。 如果难以找到合适的电容器、可以与输出电容器串联一小部分电阻。  

    由于这是一个较旧的器件、看起来我们没有此环路补偿材料信息。  

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    感谢您的支持。

    您知道导致这种不稳定现象的原因是什么吗?

    此致,

    陈义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    对于其中一些较旧的器件、它们依赖 ESR 和输出电容器来 创建零点/极点组合、使系统稳定。 当 ESR 过低时、零点/极点 可能没有足够的幅度/裕度来使系统稳定运行。

    我希望这对您有所帮助。 您可以在数据表上找到更多信息、尤其是在8.1.4和8.1.6节中。  

    谢谢!

    约书亚奥地利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua、

    我完全理解你说的。  

    客户想知道他们是否有更多的并联电容器、这些电容器的所有 ESR 是否大于0.03欧姆、还是仅有效 ESR 较大的值大于0.03?

    以及我们是否具有 ESR 的上限?

    在我看来、我认为有效 ESR 大于0.03欧姆就足够了。  

    谢谢你。

    陈义山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yishan:

    它们可以增加更多的 ESR、但请注意、您会 对 效率产生负面影响。 我不会过于夸大数据表中所需的内容。

    多个并联的电容器将降低有效 ESR、但如果它们能够管理大于0.03的有效 ESR、则应该是可以的。 根据客户的原理图、您可以先放置一个电阻器、然后再并联电容器、这样可以避免任何问题。

    谢谢!

    约书亚奥地利