This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:达到终止电流时、充电器不会停止充电

Guru**** 2523260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333355/bq24074-charger-does-not-stop-charging-when-the-terminate-current-is-reached

器件型号:BQ24074

大家好、我对针对应用设计的充电器电路感到非常头疼。 该电路 如下面的电路所示。

电池达到4.4V、充电电流会降至低至30mA (甚至更低)而不会停止充电。

我试图:

  • 将术语改为10k;
  • 删除 Rterm。
  • 将 TMR 连接到 GND
  • 短接电流传感器和扼流圈以降低阻抗。

非常感谢任何建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felipe:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 请查看我的评论如下。  

    首先、我建议保持 Riterm = 10K、并将电流传感器和楔块短路以进行调试。 这样、我们就可以移除作为该问题可能原因的外部元件、并将端接阈值设置为更高、以便器件更容易端接。  为方便您参考、预期电池将充电至4.2V 而不是4.4V。   

    您能否帮助提供一个波形、显示预期终止充电时的 BAT 引脚电压(非电池端子)和 OUT 引脚电压? 此外、如果您能够捕获充电电流、有助于回顾电池达到充满电时充电电流的稳定性。  

    此外、OUT 引脚是否连接了负载、如果是、电流消耗是多少?  

    此致、

    加勒特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我从建议的设计中删除了所有"不同"的内容、并按照建议添加了电容器。 结果:未观察到行为变化。 在充电应该停止并且未检测到电池断开事件之后、仍然在进行充电。

    然后、我移除负载(充电器后有5V 升压转换器)、此时检测到电池断开事件、充电即将结束。

    问题可能是我由于库存不足而不得不更换电感器... 我只需要在生产批次中解决这个问题...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    发现问题并解决了:

    作为升压转换器的负载会在 Vout 处产生一些电压不稳定性。 这些不稳定性可能是由升压输出端的高输出电容以及低电流消耗引起的。 结果是升压转换器会以55kHz 的频率开启和关闭、从而使 BQ 失控、不会停止充电过程、甚至无法识别电池是否已断开。

    解决方案是在靠近 BQ 引脚10的位置添加更多的2个100nF 电容器和2个10uF 电容器、同时也靠近升压输入。

    希望它会对其他人有所帮助。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felipe:  

    很高兴听到您发现问题、并感谢您在论坛上分享您的修复。  

    此致、

    加勒特