This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:SRP-SRN 电容器

Guru**** 2559330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299584/bq24650evm-639-srp-srn-capacitor

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

您好!

为什么 C14的电压为16V (0603)、而 BOM 中已有相同的值、但容量相同、但电压为50V、电压也为0603?

此致

何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    感谢您与我们联系!

    我将深入了解这一点、并在周三之前与您联系。  

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    R6上的电压(0.02欧姆)永远不会高于 Ichg*0.02欧姆,因此电容器(C14)的额定值可以更低。  其他电容器(C6、C11和 C12)的额定值更高、以便适应充电器的最大输出电压、并考虑到陶瓷电容器的电容随施加电压而降额。

    如果您有其他问题、敬请告知。

    此致、  

    A·克德尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aya:

    感谢您的答复、但这不是我的问题。
    我的 问题可能不清楚、因此我要重新表述一下。

    如果 BOM 中已经存在100nF-100V 电容器(C6、C11和 C12)、为什么要在 C14中使用不同的100nF-16V 电容器、从而在 BOM 中引入一个新元件?  为什么不在 C14中使用100nF-100V 电容器?

    提前感谢您的评论。

    此致

    何塞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、  

    感谢您的澄清。  

    可以使用额定值较高的电容器(例如50V 或100V)来代替额定值较低的电容器(C14)。  

    BQ24650 EVM 设计时间距今已很久、因此我不确定具体原因、但最好的猜测是降低成本。 实施额定值较低的电容器会降低成本。 我希望这可以回答您的问题。  

    此致、  

    A·克德尔