This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38C52:如何选择光耦合器

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299931/ucc38c52-how-optocoupler-is-selected

器件型号:UCC38C52
主题中讨论的其他器件:TL431

我不了解光耦合器选型的设计标准。

1.如何计算连接到仿真器的电阻。

2.光耦合器 CTR 的选择标准是什么?

3. FB 引脚的电压随光耦合器连接的变化而变化?

有没有详细计算?

谢谢。此致、

莫尼卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monica、

    以下是一些推荐的资源、有助于更好地了解光耦合器反馈

    1. 隔离式转换器次级反馈环路的并联稳压器设计流程
    2. 采用 UCC28740的反激式转换器的实际反馈环路设计注意事项
    3. 反激式转换器的并联基准注意事项视频
    4. TI Power Stage Designer 是一款可供免费下载的功率级仿真工具。 其中包括控制环路建模工具部分、您可以在其中对光耦合器反馈进行建模以了解详情。

    此致、

    史蒂夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Steve:

    感谢您的分享。 我已经阅读过该内容、但我仍然对 Ropto=1k Ω 的选择感到困惑?

    该值是如何计算的? 如何选择光耦合器的 CTR?

    ~该计算、ILED Δ I 1mA。 基于此、集电极电流是如何变化的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将其作为 Ropto 的参考

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Monica、

    1. ROPTO 被任意选择为1kΩ
    2. CTR 是根据在整个温度和相关频率范围内的最坏情况额定值选择的。 假设 CTR 为100%、但这在实践中可能会有所不同。
    3. 您会提到 ILED~1mA。 1mA 是使 TL431 VREF 保持在2.5V 所需的最小电流。 RTLbias = 1.3kΩ 用于确保 TL431即使在光电二极管关断的情况下也保持偏置。  ILED=(VOUT-VLED-VKA)/RLED、其中 Vout=12V、VLED (光二极管正向压降)~1V、而 VKA (最小阴极至阳极 TL431电压)= 2.5V。 ILED=(12V-1V-2.5V)/ 1.3kΩ= 6.5mA。 TL431阴极电压根据 TL431增益与误差电压的乘积而变化。 随着阴极电压的变化、ILED 电流的变化会导致 IOPTO 发生变化、从而导致 IOPTOxROPTO 发生变化、最终导致 FB 发生变化。
    4. 光耦增益由 Gopto=(CTRxROPTO)/RLED 给出。 Gopto=(100%x 1kΩ)/ 1.3kΩ= 77。 现在您可以看到、您可以通过改变 ROPTO/RLED 的比率来调整光耦增益、并且可以进行此调整以补偿 CTR 不是预期的确切增益。  构建电路后、您可以使用修整电位计调节 ROPTO 和 RLED、以精确查看在所有线路/负载条件下维持输出电压调节所需的增益。 这样、您可以验证计算并进行任何必要的调整。

    有许多不错的资源/应用手册和 YouTube 视频可用于偏置 TL431光耦和补偿 控制环路。  

    此致、

    史蒂夫