This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ294502:输入滤波器设计

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ294502

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334385/bq294502-input-filter-design

器件型号:BQ294502

您好!

我们正在使用 BQ294502、并对输入滤波器有疑问。   

最小建议电容器值为0.1uF。  这是否得益于电阻器的 RC 时间常数?

想知道我们是否可以降低电容值并在必要时增加电阻值?  或者这不是问题吗?

(1K 时为10nF、2K 时为4.7nF?)

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    我们不知道为什么较小的电容值在您的系统中仍然不起作用。  

    减小 C 值会减少器件电芯电压和输入引脚之间的滤波、这可能会根据输入信号的特性(例如、它是否包含明显的噪声或纹波)影响 OV 检测的精度。

    利用您应用中所见的典型信号特性、您自己进行的测试可以让您确信减少的滤波是否会影响应用中的保护精度。

    此致、

    马克斯·韦博肯