大家好、
我的客户正在基于 TPS548D22设计系统电源、有以下要求、请帮助提供您的专业建议。
VIN=12V、Vout=5V、Iout_max=30A、Iout_ripple < 200mV。 现在有两种电感器可选:
1.L=220nH、IRMS=33A、Isat=40A、8*8mm
2. L=120nH,IRMS=60A,Isat=80A,10*7mm
客户希望选择尽可能小的电感器。 您能评论一下电感器选择吗、或者您有其他建议吗?

Br
锡鲁伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户正在基于 TPS548D22设计系统电源、有以下要求、请帮助提供您的专业建议。
VIN=12V、Vout=5V、Iout_max=30A、Iout_ripple < 200mV。 现在有两种电感器可选:
1.L=220nH、IRMS=33A、Isat=40A、8*8mm
2. L=120nH,IRMS=60A,Isat=80A,10*7mm
客户希望选择尽可能小的电感器。 您能评论一下电感器选择吗、或者您有其他建议吗?

Br
锡鲁伊
在12V 至5V 和650kHz 时、电感器看到4.5μV μ s-s (Vin - Vout) x Vout/Vin x 1/Fsw
220nH 的电感器的纹波电流为20.4A、
120nH 电感器将具有37.4A 的纹波电流
这两个值都远高于典型的40%满负载电流、30A 最大负载电流下的12A。 引脚编程选择了 Autoskip、当负载电流降至约为10A 和19A 的电感峰间电流的1/2以下时、这将降低开关频率、这一事实进一步增加了问题的复杂程度。 虽然这不会改变电感器上的导通时间或伏秒、但在连续导通模式下、它会将输出纹波电压增加到纹波电压的8倍、这会导致难以满足200mV 输出纹波电压的要求。
此外、当负载电流为30A 且纹波峰峰值为20.4A 时、220nH 电感器将超过40A 的饱和额定值。
将开关频率增加至850kHz 将有助于将纹波电流降低约25%、从而在30A 负载电流下为220nH 电感器购买一点裕度以降低饱和风险、 但是、为了保持环路稳定、低电感可能需要选择与数据表建议不同的斜坡选项、例如1xR 斜坡。
查找一些替代电感器、可以选用 XAL7070-301、它能够以8mm x 8mm 封装提供300nH 的电感、Isat 为55A、Irms 为33A。 这会使纹波电流降至建议的40%。 - https://www.coilcraft.com/en-us/products/power/shielded-inductors/molded-inductor/xal/xal7070/xal7070-301/
在650kHz 下、纹波电流将为15A、对于30A 应用而言较高、但可使用55A 饱和电感器进行管理。
您是否已了解瞬态规格要求?
负载变化幅度
负载变化率或负载变化的上升/下降时间
负载变化期间允许的最大压降
您是否具有6.3V 100μF 电容器的直流偏置降额曲线和 ESR 值? 在5V 电压下、这些电容器的电容显著小于100μF。