This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PFCLLCSREVM034:PFCLLCSREVM034输入解决方案

Guru**** 2520090 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25640EVM-020, PFCLLCSREVM034, TIDA-010081, UCC25660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300242/pfcllcsrevm034-pfcllcsrevm034-input-solution

器件型号:PFCLLCSREVM034
主题中讨论的其他器件: TIDA-010081、UCC25640EVM-020 UCC25660

您好!

PFCLLCSREVM034是否支持直流输入?

例如120~375VDC。

如果没有,为什么?

塔克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:

    您可以通过绕过 PFC 级并直接将电压馈入 LLC 级、将直流电压输入到 PFCLLCREVM034中。 请勿将交流电源连接到输入端子、并将所需的直流电压馈入测试点、如下方突出显示。

    然后、您将只评估 EVM 的 LLC 级。 电路原理如下所示。 以下电路是  TIDA-010081、但理念相同。 若要仅评估 EVM 的直流/直流级、只需跳过交流/直流级、使用测试点直接将直流/直流电压输入处的直流电压输入。

    如果 您只想评估 EVM 的 LLC 级、那么您可以使用 UCC25640EVM-020: https://www.ti.com/tool/UCC25640EVM-020。我们还将推出 UCC25660 LLC 控制器: https://www.ti.com/product/UCC25660 

    此致、

    乔纳森·王