This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A20:TPS7A20-ESD 测试

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300539/tps7a20-tps7a20-esd-test

器件型号:TPS7A20

大家好、TI 团队,

整个机器的4kV ESD 测试、1PCS TPS7A20没有输出且不能恢复(总共6个测试)。 这种现象不会在随后的6kV ESD 测试中发生。 客户担心会在批量生产中出现这个问题、请帮忙分析。

测试条件:接触4KV ESD 测试,手动放电,频率为1S

原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对于 TPS7A20、我们规定高达2kV、而不是4kV。 2kV 是我们在数据表中保证的值。

    此致!

    汉娜