Other Parts Discussed in Thread: TPS548D26, CSD95373BQ5M, TPS543C20A
主题中讨论的其他器件: CSD95373BQ5M、 TPS543C20A
大家好、
我的客户的设计条件:
VIN=12V,Vout1=3.3V (45A),Vout2=5V(30A),模拟解决方案。
我发现 TPS548D26适用于5V/30A 额定值。
但 对于 3.3V/45A 应用而言似乎是不可行的。
因此、我需要 BU 中的建议来提供合适的直流/直流解决方案。
客户还提到他们可以使用具有 CSD95373BQ5M 的直流/直流控制器。
谢谢