This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952

Guru**** 2393495 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334414/bq76952-bq76952

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

您好!

我有关于 BQ76952的三个问题。

  1. 该系统需要支持4节、7节、10节和14节电池堆叠。 我想将 VC0-VC3、VC16用于4节电池、VC0-VC6、VC16用于7节电池、VC0-VC9、VC16用于10节电池、VC0-VC13、VC16用于14节电池。  如何配置未使用的 VCx 引脚? 例如、对于4节电池设置、我是否简单地将 VC16短接至 VC15至 VC14、依此类推、以 VC3?

在我的设计中、我还将 BQ34Z100用于电量监测计。

  1. 如果我们仅使用一个 NTC 来监测电池温度、您建议使用 BQ76952或 BQ34Z100PWR-R2的温度监测器吗?

最后一个问题。 TI 是否会在完成后审查我的原理图?

谢谢!

约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    除了要求顶部电池和底部两个电池之外、您可以对中间的电池使用任意短顺序。 我认为以下 E2E 会对您有所帮助:

    根据温度、它取决于您想要使用温度传感器的原因。 我强烈建议为测量仪表使用温度传感器、因为我认为 Impedance Track 测量算法会将温度考虑在内。 对于 BQ76952、您可以连接多达9个 NTC 热敏电阻、这些都可以报告温度、或可用于根据温度触发保护。  

    当然,我们可以查看您的原理图。 如果您需要我们对其进行审核、请打开一个新的 E2E、然后我们将要求您通过 E2E 中的私人消息将其发送给我们(如果您不想公开发布)。

    此致、

    路易斯·埃尔南德斯·萨洛蒙

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Luis、

    很高兴听到您的声音。 感谢指针到单元格。 清除一切!  我还将使用测量仪表的温度。

    谢谢!

    约翰