This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27421-G1:芯片应用问题

Guru**** 1645800 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ27421-G1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1293328/bq27421-g1-application-issues-of-chips

器件型号:BQ27421-G1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

DesignCapacity 0x4A 和0x4B 寄存器已设置并正确读取、设置值为电池容量0172370mA。 但0x3C 寄存器读取的值是 f47f、这与设定值不同。

这是所有命令读取的数据。 剩余的电池电量读数不正确、在充电期间、电池百分比仍将从10%跳至82%、然后不再变化。 您能帮助我们再分析一下原因吗?

3.我们使用的电池容量是370mA 十六进制 这种小容量电池是否需要特殊处理? 在使用电池之前、是否需要进行化合物 ID 匹配?

我在线找到的调试材料全部基于使用 bqStudio 工具来学习如何对电池进行充电和放电、导出配置文件、然后将配置文件中的命令写入驱动程序代码。 我们没有开发板、只设置 Design Capacity。 能否让电表正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.和2. 为了使监测计准确、您需要将您的电池与监测计上的三种化学 ID 之一进行匹配。 请查看下图。  

    3.只要370mA 电池与正在使用的 chemID 匹配,我就不会看到问题。 BQ27421-G1 电量计可支持低至100mA 容量的电池。  

    4、我不确定到底是要在这里做。 为了使监测计能够与电芯精确地配合工作、需要确保电芯与正在使用的 ChemID 匹配。  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ Studio 已是最新版本、检测到的器件不在列表中。 我该怎么办?

    已检查设备的连接、没有问题。

    这是因为器件数据库尚未更新、是否有关于更新器件数据库以及特定器件数据库文件、安装指南等的分步说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我只是想确保理解正确、您是说在打开 BQSudio 时 BQ27421-G1器件没有出现在目标选型中吗? BQStudio 检测到什么器件、以便我知道您需要哪个 bqz?  

    此致、  

    Jonny.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的理解是正确的。 我目前检测到的是0421_ 1_09_ 30、此 bqz 不在列表中。 您能帮助我了解如何解决吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否接受我朋友的 E2E 申请、以便我可以直接向您发送消息、帮助您下载正确的文件?  

    此致、  

    Jonny.