您好、
从数据表8.4.14、
1.我们要检查 OVP 是否处于断续重启模式、这是否意味着器件一直重启直到成功重启? 否则、器件将继续尝试。
2.关于 UVP、这是否意味着触发 UVP 并运行断续超时(7xTss)、然后再次重启?
3. OVP 和 UVP 的行为有何不同? OVP 和 UVP 都是否应用断续超时?
谢谢!
奥利弗
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、
从数据表8.4.14、
1.我们要检查 OVP 是否处于断续重启模式、这是否意味着器件一直重启直到成功重启? 否则、器件将继续尝试。
2.关于 UVP、这是否意味着触发 UVP 并运行断续超时(7xTss)、然后再次重启?
3. OVP 和 UVP 的行为有何不同? OVP 和 UVP 都是否应用断续超时?
谢谢!
奥利弗
尊敬的 Oliver:
1.当该器件进入断续模式时、该器件将在尝试正常启动之前超时7个软启动周期。 如果故障尚未清除、则断续过程将重复进行。
2.是的,UVP 也是如此。
3、两种模式均遵循相同的自动切断与恢复超时流程。 UVP 和 OVP 行为之间的唯一区别是关断方法。 对于 UVP、两个 FET 都关断、以便终止开关。 对于 OVP、高侧 FET 关断、低侧 FET 导通、SW 直接连接到 GND。
此致、
布里顿
尊敬的 Oliver:
下面是 UVP 行为的示波器屏幕截图。 粉色波形为 VOUT、黄色波形为 SW。 在这种情况下、两个 FET 均关断、开关终止、您可以看到充电的"缓慢"耗散、因为 VOUT 降至0V。
与此相反、此处是 OVP 行为的示波器屏幕截图。 红色波形为 VOUT、黄色波形为 SW、蓝色波形为 PGOOD、绿色波形为 RSP。 在这种情况下、 高侧 FET 会关断、低侧 FET 会导通、从而将 VOUT 直接短接至 GND。 您可以看到 VOUT 几乎瞬间变为0V 的"快速"耗散。 这2张图片不是使用相同的时间刻度拍摄的、但您可以通过查看 SW 了解此事件的发生速度。
此致、
布里顿