This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:DSG MOSFET 故障

Guru**** 2463330 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300678/bq76952-dsg-mosfet-failure

器件型号:BQ76952

您好!

我们将使用 BQ76952、并且希望获得一些有关我们实施的帮助。 电池是14S 系统。

当使用直流电子负载测试仪在3A 下测试系统时、BMS 按预期工作、通过控制来打开和关闭 FET。

但放电 MOSFET 存在问题、当我们通过主开关接通外部负载即具有电机控制功能的计算单元时。 我们的放电 MOSFET 短路并且无法再控制的情况。 仅当在没有任何电机消耗的情况下打开系统时、才会发生这种情况。 负载小于1A。

当 MOSFET 发生故障时、栅极电压会从电池上方的11V 降至电源电压。

我不确定为什么 MOSFET 在系统负载较低时发生故障。

使用的 MOSFET 为:其中 DMTH6002LPS-13、但如果未通过 TK5R3E08QM 进行测试、则获得了相同的结果。

下面的原理图显示了 MOSFET 设计的布局。

如有任何帮助或指示、将不胜感激。

加油打气

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    您是否有 FET 的栅源电压和 DSG FET 上的电压的示波器快照?   

    作为一般建议、我注意到 所选的 DMTH6002LPS-13 FET 具有60V 的最大漏源电压。  这些功能 FET 的额定电压应为每节串联电池约5V (直流)至10V (峰值)。  由于您有一个14S 系统、因此将是70V 直流和140V 峰值。  

     TK5R3E08QM 的最大电压为80V、这是更好的选择。

    此致!

    安德里亚