This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5157:LM5157 - LM5158通用设计

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333946/lm5157-lm5157---lm5158-universal-design

器件型号:LM5157
主题中讨论的其他器件:LM5158

我正在推出一种通用设计、非常适合使用 LM5157或 LM5158

假设 要求不超过 LM5158的能力、我是否可以将 LM5158上假设为 NC 的引脚12连接到 LM5157所需的 SW 连接?

或者、 如果在 LM5158应用中使用、是否有任何原因使 LM5157上的引脚12不能为 NC?

最后、我们可能只购买可用于所有应用的 LM5157器件。

AL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    是的、您可以将 LM5158的引脚12连接到 SW。 另请参见数据表-无内部连接。

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。