This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24230:BQ24230

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24230
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334186/bq24230-bq24230

器件型号:BQ24230

尊敬的先生/女士:

我在数据表中找不到  bq24230的终止电流阈值。 那么、您能否告诉我充电电流的百分比?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您通过 E2E 联系我们。 作为终止电流阈值的充电电流百分比将取决于 EN1和 EN2引脚的状态。 我在下面添加了数据表中指定这一点的部分。 它位于第10页、供您参考。

    如果 EN1和 EN2未同时驱动至 GND、则终止约为充电电流的10%。 如果 EN1和 EN2都驱动至 GND、则终止约为充电电流的3.3%。

    此致、

    加勒特