This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EP:同步降压

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54380, TPS628511, TPS628501, TPS62810M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300127/tps54680-ep-synchronous-buck

器件型号:EP
主题中讨论的其他器件: TPS62810M、TPS54380 、TPS628511、TPS628501

您好!

想知道 EP 是否有最低负载要求?

这些图显示效率低至0.5A、但它是否会在100mA 等较低负载下运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此器件没有最低负载。  效率图停止在0.5A、因为效率急剧下降到低于该水平。  例如、您可以看到图13、14和15显示了空载行为。

    我们还配有 TPS62810M、可在低至-55C 的温度下运行。  这对您有用吗、或者您是否需要 VID 等?

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris、  

    我们可以线性外推效率。

    我们实际上之前在使用 TPS54380、但是这个器件现在已经停产、所以我们决定使用 EP。 基于低效率、可能有一个更好的器件可供我们使用。 甚至还可能直接替换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊、您是否将 TPS54680-TPS54380用作 EP 的替代产品?  您是否需要 EP 或-55C 操作?  如果不是、有很多更好、更新的选项可以看、很快就不会过时。  您需要什么的输入电压、输出电压、输出电流以及任何所需的功能?

    TPS54380是一款具有20年历史的引线式封装器件。   

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们最初认为使用 EP 作为替代产品是最佳选择、因为我们已经在设计中采用了这种器件。  

    现在我们意识到、我们所需的负载(小于0.65A)下的效率并不是很高。 我们不需要 EP 额定版本。

    输入电压为5V、输出电压为1.28V、一个器件的输出电流为100mA、而另一个器件的输出电流为650mA。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解。

    TPS628511 (或 TPS628501)适合您吗?  我们还具有集成了电感器的电源模块版本、即将发布: https://www.ti.com/lit/ug/slvucp5/slvucp5.pdf 

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    感谢您的快速回答、非常感谢您的支持。