This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS568230:使用效率查询

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS568230, TPS568230EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334405/tps568230-inquiry-on-usage-efficiency

器件型号:TPS568230

您好!

我的客户已要求提供有关以下使用条件的准确效率信息。

请提供使用效率值。

器件 输入电压 输入电流 输出电压 输出电流 效率(%) 耗散功率
(五) (a) (五) (a) 25 ℃ 80 ℃ (W)
TPS568230 12 0.69 3.3 2.4 0.42

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、JH

    要估算特定工作点的效率、我建议使用 Webench 并匹配设计元件选择、然后使用效率估算器。 这很重要、因为效率受输入和输出电容器等外部元件选择的影响、而更多的是受所选开关频率的影响。


    由于您的上述数据提供输入电压和电流以及输出电压和电流、因此我计算出的效率为95.65%

    有关测量的效率数据,可以针对 上述工作条件配置 TPS568230EVM (EVM 用户指南中的说明)。

    https://www.ti.com/tool/TPS568230EVM

    谢谢!

    救世主