This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337:LM337

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299421/lm337-lm337

器件型号:LM337

从数据表中可看出、设计详细信息  

第10页

是否可以使用 R1>120来计算 R2值  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果系统中使用的负载电流保持高于10mA、则 R1大于120欧姆是可以的。  

    如9.2.2 10.42 mA 中所述、电流将流过 R1、因为 R1 = 120欧姆。 运行 LDO 所需的最小负载为10mA、如下表所示。

    此致!

    汉娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因为在计算 R2时未使用输入电压、所以输出与输入无关  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、R2将独立于 Vin、但请确保 Vin 在规格范围内。

    此致!

    汉娜