This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:有关使用效率的查询

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS546D24A, TPS546D24AEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1334403/tps546d24a-inquiry-on-usage-efficiency

器件型号:TPS546D24A

您好!

我的客户已要求提供有关以下使用条件的准确效率信息。

请提供使用效率值。

器件 输入电压 输入电流 输出电压 输出电流 效率(%) 耗散功率
(五) (a) (五) (a) 25 ℃ 80 ℃ (W)
TPS546D24A 12 1.28 0.85 16.5 1.39

谢谢你。

JH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    要估算特定工作点的效率、我建议使用 Webench 并匹配设计元件选择、然后使用效率估算器。 这很重要、因为效率受输入和输出电容器等外部元件选择 的影响、而更多的是受所选开关频率的影响。

    由于您的上述数据提供了输入电压和电流以及输出电压和电流、因此我计算得出该效率为91.3%

    对于测量的效率数据、可以将 TPS546D24AEVM 配置为单相操作(EVM 用户指南中的说明)以进行单相设计测试。

    https://www.ti.com/tool/TPS546D24AEVM