This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36274:当75Hz PWM 信号被输入时、LM36274不工作

Guru**** 2632665 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36274, LP8556, TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1294089/lm36274-the-lm36274-does-not-work-when-the-75hz-pwm-signal-is-input

器件型号:LM36274
主题中讨论的其他器件: LP8556TPS65132

您好!

在 LM36274调试中遇到问题。

当 PWM 被禁用时、LM36274可以工作正常。

但当75Hz PWM 信号被输入时、LM36274将不工作。

下面的 PWM 信号为输入时、我们想问如何设置 LM36274的所有寄存器。

输入 PWM 信号波形:

原理图:输入电压为5V  

          VF 为21V ; ILED 为43mA (@75Hz, 10%Duty)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    您是否启用了 PWM 输入? 它位于寄存器0x01中。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    PWM 中断已启用,它应该为0x02,如下所示:

    目前、寄存器配置如下:

    寄存器地址 设置值
    0x02 0x69
    0x03 0x8B
    0x04 0x02
    0x05 0xB7
    0x06 0x00
    0x07 0xFF
    0x08 0x1F
    0x10 0x06
    0x11 0x77
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    抱歉拼写错误、请允许我花点时间在我们的 EVM 上查看。 您是否尝试过提高 PWM 的振幅?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    今天,我把 PWM 的振幅增加到3.3V ,但仍然不起作用。

    Br

    杰伊  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    好的、让我在 EVM 上检查一下、稍后向您提供反馈。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    会增加 PWM 占空比有帮助吗?

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    我们已验证信号发生器可以确定此芯片的 PWM 函数正常。

    但是该芯片的 LED 电流没有随输入 PWM 信号改变。

    下面就是这个芯片的测试波形:

    我们需要以下波形:

    该芯片能否调试如上所示的波形? LED 电流的波形应与输入 PWM 信号的波形相同。

    Br

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    遗憾的是、LM36274仅支持模拟调光、如果需要直接 PWM 调光、推荐使用 LP8556。 对于偏置电源、我会推荐 TPS65132。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick、您好!

    LP8556的 PWM 输入信号最小频率为75Hz。

    您是否可以推荐最低频率为50Hz 的模式?

    Br

    杰伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    根据我的基准测试、LP8556采用50Hz PWM 输入、供您参考。

    Br

    帕特里克