This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7480-Q1:LM7480x-Q1关于数据表和 MIL-STD1275E 电路的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TIDA-010242

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300063/lm7480-q1-lm7480x-q1-questions-about-datasheet-and-mil-std1275e-circuit

器件型号:LM7480-Q1
主题中讨论的其他器件:LM5069TIDA-010242LM74800-Q1

团队、您好!

我目前正在使用数据表和应用手册 TIDA-010242。 如果我观察 MIL_STD_1275E_LM5069_D1的原理图 Clamping_Circuit、我想知道二极管 D1的情况。

您能否在此电路中说明 D1的功能? 目前我只能看到计算出的浪涌电流的变化(上面的电流量)、因为属于 VS-齐 纳二极管的1µF 电容器正在通过从 Q1 D 到 S 的路径、通过 D1到1µF 电容器进行充电。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

另一个叫"Ca"的电容器。 数据表示例和 MIL 原理图中具有不同的值

数据表图10-25 1µF

军用原理图:0.015µF。

是否有任何规则可以计算此电容器、或者如何获得正确的值? 它取决于哪些参数?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

最后但同样重要的是、LM74800-Q1可阻断反向电流、而 LM74801-Q1不可阻断反向电流、这是否是它们实现该目的的唯一区别?

借助于线性调节的74800和使用比较器的74801?

非常感谢、此致

托马斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Thomas:

    D2的用途是从一个引脚为 VS 引脚提供电压。 与 VS 引脚串联的10k Ω 电阻(用于限制流入齐纳的电流)限制了启动条件下电荷泵所需的电流。 所以、从 A 到 VS 的二极管会不间断地向 VS 引脚提供电流。  

    A 引脚上的电容 CA 用作去耦电容器。 如果在 A 引脚上没有电容器、  PI 引脚上的噪声会使 A 和 C 上的电压小于 V (AC_REV) 、从而导致 DGATE 关断。  CA 的价值越高越好。 请使用1uF

     LM74800-Q1和 LM74801-Q1可阻断反向电流、但实现反向电流的方式不同。   有关更多详细信息、请参阅应用手册 www.ti.com/.../slvae57b.pdf 中的第"6.1节线性稳压控制与迟滞开/关控制"。

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    感谢您的快速回复。 这有助于了解运行模式。 我们解决了!