This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:LM5177作为 PSU (电源装置)

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM5176
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300244/lm5177-lm5177-to-be-a-psu-power-supply-unit

器件型号:LM5177
主题中讨论的其他器件: LM5176

您好,先生

我们希望设计一个 PSU、如下规格、LM5177是一个合适的解决方案?

或 LM5176

谢谢

输入电压=24V
VOUT=1V~48V
IO、最大值=10A
PO、max = 120W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:
    再次感谢您通过 e2e 联系我们。

    问题相同、器件不同。
    你说"PSU"的具体意思是什么?

    我只能再次让您更详细地描述您正在讨论的应用程序/您想要构建的确切内容。
    这是一个工作台电源吗、可用于添加任何类型负载的连接器以及用于电压和电流设置的电位器?
    请尽可能详细描述。

    只要您不提供更多信息、我们就无法真正为您提供帮助。
    谢谢你。

    我正在关闭另一个相同的线程。

    此致
    哈利