This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:搜索合适的解决方案

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299061/lm5176-search-right-solution

器件型号:LM5176

您好,先生

设计 PSU

规格如下

输入电压=24V

VOUT=1V~48V

IO、最大值=10A

PO、max = 120W

LM5176是最佳解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex:
    感谢您通过 e2e 联系我们。

    您能否更详细地描述您正在尝试构建的器件类型。
    当您说"PSU"时、您是否在考虑像实验室电源/工作台电源这样可以设置电压和电流限制的器件?
    应连接哪种负载?

    LM5176不支持动态可变电流限制。
    电流限制由检测电阻(在几毫欧范围内)定义。

    请尽可能详细描述。
    谢谢你。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于重复的线程而关闭。