This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61093-Q1:电容和放大器;IT's RV

Guru**** 1626620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1297966/tps61093-q1-capacitance-it-s-rv

器件型号:TPS61093-Q1

大家好、

我的客户有相关问题 9.2.1 15V 输出升压转换器 CMTI 规格。

1. C3需要多少房车。

2.是否可以添加 集成二极管的缓冲电路。

3.  7.3建议运行条件 ,建议对 CO 使用1到10uF。 但在9.2.1中、输出电容为100uF。 为什么?

4.不使用 Vo 引脚时、C2-RV 等于输出电压。 是这样吗?

此致、

三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    1. 额定电压至少为6.3V。

    2.可以添加具有消声功能的缓冲器。

    3. 7.3在备注中提到这些值是已在多个应用程序中成功测试的推荐值。 其他值在其他应用中可能是可接受的、但应由用户进行全面测试。

    4. C2-RV 应略大于输出电压、通常我们选择1.5倍的输出电压以确保具有足够的电容。

    请注意、 陶瓷电容器在直流偏置下的降额。

    此致

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    谢谢。 让我澄清两点。

    对于#2,您能教我如何使用 MOSFET 吗?

    对于#4、C2 0.1uF 甚至不需要使用 Vo?

    此致、  

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    对于缓冲器电路、请参阅以下内容:

     即使未使用 Vo 引脚、也始终需要 C2。

    此致

    费格斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    抱歉、基本问题。 但如何放置 MOSFET 呢?

    此致、

    三岳洋平

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Youhei:

    MOS 位于器件内部、无需放置。

    如果您参考的是缓冲器电路、则需要尽可能靠近 SW 引脚。

    此致

    费格斯