This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:TPS25750和 BQ25792之间的协商问题

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792, TPS2552, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1282505/tps25750-negotiation-issue-between-tps25750-and-bq25792

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: USB-PD-CHG-EVM、TPS25792-01TPS25751

您好!

我收到了我们客户关于 TPS25750和 BQ25792之间协商问题的问询。 因此,如果您能就以下方面向我提供一些建议,我将不胜感激。

当5V/1.5A 供电器件通过原型板连接到 TPS25750D 时、处于以下状态。
似乎正在识别预期的充电器电流1.5A、但实际 USB 电源电流仅为0.5A。
- CC 引脚电压为0.964Vrms
- 0x69 TYPEC_STATE 寄存器的 Cc1PinState 为04h (检测到1.5A 广播(仅受电方))

充电器 IC BQ25792的状态如下所示。
似乎没有正确地将 TPS25750D 通过与源设备协商确定的电流值信息传输到 BQ25792。
- REG05_VINDPM_7:0的 Input_Voltage_Limit 寄存器为4.7V
- REG06_RISK 寄存器的 IINDPM_8:0为 Input_Current_Limit 500mA

此外、其他制造商生产的电源容量为15W 至30W 的某些 USB Type-C PD 交流适配器和移动电池无法协商、电源将会切断。
在检查该行为时、似乎流过的电流高于与供电器件协商确定的电流。

例如、当使用18W (9V/2A)交流适配器时、TPS25750D 的协商结果为9.00V/2.00A。
但是、充电器 IC BQ25792的状态如下所示。
- REG05_VINDPM_7:0的 Input_Voltage_Limit 寄存器为4500mV
- REG06_NDPM_8:0的 Input_Current_Limit 寄存器是2000mA 或3000mA
由于协商失败后会再次执行协商、因此根据时序推测该电流会变为2A 和3A。

您能回答以下问题吗?


问题1:
你有没有经历过这样的症状?

问题2.
TPS25750D 是否可支持1.5A Type-C 电流?

问题3:
充电器 IC BQ25792是否控制电流、以便其流过的电流不会超过协商结果?

问题4:
BQ25792 REG06_BQNDPM_8 Input_Current_Limit:0更改协商结果的当前值设置需要多长时间?

问题5.
什么因素决定 BQ25792电流流动的时序?

此外、我想通过电子邮件与您分享详细信息(bin 文件、原理图等)。
如果您有任何问题、请随时与我联系。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Adam San、Chuck-San、Raymond-San 和 Field-San、

    感谢您的配合。

    不幸的是、这些问题将被解决。

    非常感谢您的合作。

    此致、
    加藤