This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5030:浪涌测试导致+1kV 复位

Guru**** 2513195 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299778/lp5030-reset-occurring-at-1kv-due-to-surge-test

器件型号:LP5030

   

初始设置寄存器值为0x1c40、但当施加浪涌(+1kV)时、连接到 LP5030的 LED 会关闭、寄存器值会更改为0x3C00、连接到 LP5030的 LED 运行不正常。 有电路对策吗?

-1kV 的操作没有问题。

电路配置如上所示。

请给我很多专家的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加注册表状态

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    您能告诉我如何在器件上施加浪涌吗?

    BR、Jared

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我们在24V 电源线上对 L-N 施加了+1kV 的电压。 如上所述、在相同条件下、-1kV 的内部寄存器不会发生变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我得到了、但我认为在受到 ESD 电压影响时、它应该对我们的器件做出正确的反应(复位)。 请给我一些时间与我们的专家讨论这个问题、看看我们是否可以制定解决方法。 我会尽快回复您。

    BR、Jared