This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:电流检测精度

Guru**** 2779905 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300382/lm5069-current-sense-accuracy

器件型号:LM5069

您好!

如之前的帖子所述(请参阅以下链接)、 对于基于分流器的解决方案、电流检测精度超过+/-10%并且非常高。 该值主要基于工厂侧的工艺差异。  

您是否有任何精度更高的类似产品或未来是否计划有任何器件?  60V 部件不适用于我。

e2e.ti.com/.../lm5069-voltage-for-current-limit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 该空间中没有任何其他已发布的器件。 我们有一些精度更高的路线图器件。 我们将在发布器件后通知您。