This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3488:LM3488作为升压转换器、以实现最佳性能

Guru**** 2582125 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3488

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1333745/lm3488-lm3488-as-boost-convertor-for-optimum-performance

器件型号:LM3488

大家好、

我设计一个使用 IC LM3488的升压转换器、用于:

输入电压=12V

VOUT=100V

Iout = 30mA

Voutripple=10V  

请评论在我的应用电路中选择的离散元件是否正确,如输入电容器,输出电容器,电感器.

由于局限性、我无法使用电解电容器、在本设计中、我已将 MLCC (多层陶瓷电容器)用于输入和输出。

电路中使用的22uF 电容器具有100V 的额定电压、因此两个电容器保持串联。

请确认以下电路是否能提供最佳性能并降低噪声。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/SCHEMATIC1-_5F00_-5_5F00_RF_5F00_Power_5F00_Supply.pdfThanks

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。

    有关元件选型、请遵循数据表第8.2节中的指南

    升压因子大于8时、这是非常敏感的、您应该仔细检查最大占空比和二极管(特别是反向恢复 Qrr)。

    对于使用 MLCC 的电容器是可以的、但在选择所需的电容器数量时应考虑直流偏置。

    还要检查电感器的饱和电流、该电流可以达到540mA、因此如果有一些裕度、700mA 的饱和电流会很好。

    不确定您是如何选择补偿网络的,但请检查这一点-见: https://www.ti.com/lit/pdf/snva067

    此致、

     斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Stefan 的指导,请注意评论 Cout vales 是否好不. 我布置了4个并联通道、其中每个通道有两个串联的22uF (100V)电容。 我们能否继续建议使用相同或更高值的 Cap。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Anand、您好!

    您可以堆叠电 容、但由于电容容差、需要考虑留有较高的裕量。

    如果是100V 的2倍和100V 的输出电压、这应该是可以的。

    此致、

     斯特凡