请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25145 您好!
我想问您一个有关 LM25145的问题。
我正在考虑将一个铁氧体磁珠和一个电容器连接到 FB 引脚作为噪声对策。
①下图采用铁氧体磁珠 BLM18BD102SN1D (Murata)。
②图中是一个电容器、其电容为100pF。
(问题)
如果我在 FB 引脚上添加① Ω 和② Ω、这个器件的运行会有任何问题吗?
如果您有任何疑虑、敬请告知。
此致、
铁氧体磁珠信息
https://www.digikey.jp/ja/products/detail/murata-electronics/BLM18BD102SN1D/584235