This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ4050:充电和放电

Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ4050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299237/bq4050-charge-and-discharge

器件型号:BQ4050
主题中讨论的其他器件:BQ76952

大家好、

bq76952可以配置为检测错误、但不能打开/关闭充电和放电管。 bq4050是否有类似功能? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:

    我不确定我是否理解这个问题。  

    您是否在寻找通过 GPIO 关闭保护 FET?

    此致、
    何塞·库索

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    感谢您的支持、请让我澄清一下:

    例如、在电池电压较低的情况下、是否可以将 CUV 位设置为1而不关闭 MOS 管?  

    也就是说、如果触发了这样的警报、是否可以将警报的标志仅设置为1而不保护 FET?  

    谢谢。此致、

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry:

    BQ4050的工作方式不同、并由固件控制。 如果在 Safety Status 中设置 CUV、则固件将关断 DSG FET。

    一种可能的做法是将 CUV 延迟设置为更高的数字(最大255秒)、因此 FW 需要更多的时间来关断 DSG FET。 不确定这是否实用、但用户可以在未设置安全状态时读取安全警报寄存器。



    此致、
    何塞·库索