This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2521:电流下限部分检查

Guru**** 2814825 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2521, TPS2660, TPS1641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1332546/tps2521-lower-current-limit-part-check

器件型号:TPS2521
主题中讨论的其他器件: TPS2660TPS1641

大家好、

客户正在其项目中评估 TPS2521。 它们喜欢计时器功能、可以让电流在设置的消隐时间内超过限制。

不过其目标限制电流为0.25A、因此 TPS2521最小0.5A 电流限制大于此值。

您可以帮助检查是否有任何具有 ITIMER 功能的其他器件以及是否可以满足0.25A 电流限制规格? 最好采用小型 QFN 或 WCSP 封装或任何其他小型封装。

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    在那里的 TPS2660器件具有4ms 固定时间后的断路模式(不限制电流)。  

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的评论。

    据我所知、电流限制是客户必须具备的一项功能。

    你是否得到任何其他建议?

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    我明天会回到 EOD 讨论这个问题。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Will、

    请查看 TPS1641器件。

    此致

    G·库纳尔