Other Parts Discussed in Thread: TPS2521, TPS2660, TPS1641
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2521 主题中讨论的其他器件: TPS2660、 TPS1641
大家好、
客户正在其项目中评估 TPS2521。 它们喜欢计时器功能、可以让电流在设置的消隐时间内超过限制。
不过其目标限制电流为0.25A、因此 TPS2521最小0.5A 电流限制大于此值。
您可以帮助检查是否有任何具有 ITIMER 功能的其他器件以及是否可以满足0.25A 电流限制规格? 最好采用小型 QFN 或 WCSP 封装或任何其他小型封装。
谢谢、此致、
将会