This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54J060:TPS54J060电源正常状态波形

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300348/tps54j060-tps54j060-power-good-waveform

器件型号:TPS54J060

大家好、团队

我们的客户想知道为什么该器件在 EN 引脚为低电平时在 PG 引脚上具有1.04V 的电压?

PG 仅通过10k Ω 电阻上拉至3V3、不能连接任何东西。

它是由 PG 开漏内部电阻引起的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 King:

    当 EN 为低电平且 VCC 为低电平时、PGOOD 被钳位至低电平输出电压、这在数据表的 EC 表中进行了指定。

    下面也是数据表中提到此特性的说明:

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。  

    此帮助。