This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF35:REF35输出阻抗与频率间的关系

Guru**** 2892840 points

Other Parts Discussed in Thread: REF35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299814/ref35-ref35-output-impedance-versus-frequency

器件型号:REF35

为了使 REF35的输出阻抗保持在10kHz 以下、输出电容的最佳值是多少? 低我是指100欧姆或更少通过10 kHz ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    REF35数据表包括图7-26、其中显示了输出电容负载0.1 µF、1 µF 和10 µF 的输出阻抗:

    稳定的输出电容范围为0.1 µF 至10 µF。 我希望该范围内的值与图7-26所示的值大致相等。 我建议选择该范围内的输出电容。

    您需要如此低的输出阻抗的应用电路是什么? 您可以考虑使用缓冲器来满足此输出阻抗规格吗?

    谢谢。

    杰克逊