This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQSTUDIO:EV2400、BQ76942、BQ34Z100G

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100, BQ76952, EV2400, BQSTUDIO, BQ76942

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299493/bqstudio-ev2400-bq76942-bq34z100g

器件型号:BQSTUDIO
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ76942、BQ34Z100 、BQ76952

工具:EV2400 (0.32)

BqStudio 1.3.124版

Function DeviceName at time Mon Dec 04 22:14:16 2023
字符串:监视器类型:BQ76942
使用关键字调用的 setinfo:DeviceIdentifier 值:BQ76942 V0.36 Build 39
使用关键字调用的 setinfo:基本硬件值:BQ769X2
使用关键字调用 setinfo:GGProtocol 值:I2C
使用关键字调用的 setinfo:ROMProtocol 值:SMB_I2C
使用关键字调用的 setinfo:I2C_TargetAddr 值:0x10
使用关键字调用的 setinfo:Mac_SealCmd 值:0X0040
使用关键字调用的 setinfo:Mac_ResetDevice 值:0X0041
使用关键字调用的 setinfo:MemoryAccessMethod 值:I2CFWSDKMODE
使用关键字调用的 setinfo:bcfgxBaseAddr 值:0x0000
使用关键字调用 setinfo:configupdate 值:true
使用关键字调用的 setinfo:DataMemoryBase 值:校准、电压、电芯1增益
使用关键字调用的 setinfo:Max2SiRevision 值:A4
使用关键字调用的 setinfo:bcfgxBaseAddr 值:0x0000

功能打开容器的时间星期一12 04 22:14:16 2023
字符串:./config/Monitor_7694_0_36-bq76942.bqz
使用关键字调用 setinfo:GGProtocol 值:I2C
使用关键字调用的 setinfo:I2C_TargetAddr 值:0xAA
使用关键字调用的 setinfo:I2C_TargetAddr 值:0xAA
使用关键字调用 setinfo:GGProtocol 值:I2C

问题:

连接后、bqStudio 将打开、默认与 bq34Z100G1通信(0100_0_16地址:0xAA)。 除了断开(移除 R108&R109) BQ34Z100G1之外、我无法通过任何方式切换为与监视器 IC (BQ76942)通信。

我也见过一些类似的例子,但我不太明白问题是如何解决的。

非常感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cuibin:

    您是否按照以下步骤切换到显示器?

    (+) BQSTUDIO:与多个器件通信-电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛

    此外、您是否正在使用最新版本的 BQstudio 和 EV2400固件更新程序?

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Evan,我尝试遵循这些步骤,但它不起作用。

    BQstudio 版本也已更新至最新版本(1.3.124、BQstudio -测试)、我已准备好切换 BQstdio -稳定以进行验证。

      EV2400的固件也已更新为最新版本(0.32)。

    此致、

    库伊宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cuibin:

    感谢您验证软件是否是最新的。 只需确认您使用了2个 EV2400、一个用于 bq34z100、一个用于 bq76942、并同时打开了2个 bqStudio 实例?

    您以前是否能够独立地与每个器件通信?  

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    感谢您的支持。

    1) EV2400同时连接到两个 ICS

    我只有一个 EV2400。在 BMS 保护板上、两个 IC 在同一个信号 I2C 下进行通信。

    打开 BQStudio (Monitor_7695_0_36-bq76952.bqz)时、软件识别的 I2C 地址为0xAA。 BQ6942 (0x10)应已识别

    这对我来说一直是个问题。

    打开 BQStudio (0100_2_02-bq34z100.bqz)时、该软件识别的 I2C 地址为0xAA。这没有什么问题。

    2)损坏 BMS 保护板、将 SDA 信号与 BQ34Z100物理断开

    打开 BQStudio (Monitor_7695_0_36-bq76952.bqz)时、软件识别的 I2C 地址为0x10。

     

    上述两种情况移除了电阻器、其他条件相同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cuibin:

    如果您没有2个 EV2400、则无法同时与 BQ34z100和 BQ76952进行交互。  

    此致、

    埃文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Evan

    感谢您的热情建议。

    现在、我们将通过该信号接地,BQ34Z100G 已禁用。

    该方法解决了 BQstudio 与不同 IC 之间的交互问题。

    此致。

    库伊宾