This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB542:引脚配置 TUSB542

Guru**** 2512215 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB542, HD3SS3220, TUSB522P, TPS25814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299141/tusb542-pin-configuration-tusb542

器件型号:TUSB542
主题中讨论的其他器件: HD3SS3220TUSB522PTPS25814

您好!

我对 TUSB542存在一些疑问、如下所示:

如何将 TUSB542连接到 HD3SS3220?

谁将发送 Tx 和 Rx 信号?

接收器侧的 Tx 和 Rx 引脚是否互换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能分享一下您的设计的方框图吗?

    如果使用 HD3SS3220、则应使用 TUSB522P。

    如果使用 TUSB542、应使用 TUSB32x CC 控制器、如 TUSB542数据表的图16所示。

    谢谢
    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我 使用过  TPS25814 CC 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您有两个端口、每个端口都需要自己的 TPS25814和 TUSB542。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    此处、端口1 (将发送数据(平板电脑/PC))是我的 DCP、端口2 (将接收数据(嵌入式控制器))是我的 UFP。  

    您能否告诉我、我如何为端口1充电、以及如何将数据传输到端口1到端口2?

    我实际上已经尝试过、如果我要为端口1充电、那么我需要上拉 cc 线、如果我要传输数据、那么我需要下拉端口2的 cc 线。

    谢谢。  

    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    帕尔特

    充电和数据传输是两个独立的功能。 但您不能在两个端口之间共享5V 电压。 每个端口需要各自独立的电源功能、因为两个端口之间的电源协商可能会不同。 因此您仍然可以 对端口1使用 TPS25814、对端口2使用 HD3SS3220。 但需要在两个端口之间断开5V 电压。

    谢谢

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您的答复。 我将中断其中两个器件之间的5V 连接、并为端口2放置另一个电源协商器件。 我能否在分离5V 电源后使用数据通信。  

    谢谢。

    帕尔特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Parth、

    数据路径应该没有问题、因为您使用542执行多路复用、使用3220执行多路解复用。

    此致!

    谢恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HII Shane,

    感谢您的答复。 根据我们的对话、 我只需要分离两个端口的电源。