This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922055:有关 UVP 端子功能的问题。

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922055

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1299851/tps922055-question-about-uvp-terminal-function

器件型号:TPS922055

大家好!

我的一个客户正在考虑将 TPS922055用于其新产品。

目前、他们有以下问题。
请你给我答复吗?

问:
以下常见问题解答指出、TPS922055在 UVP 电压超过1.4V 时以 CC (恒流)模式运行。

 https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1288219/faq-how-to-design-the-uvp-resistor-divider-for-tps922055-tps922054-tps922053-tps922052?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq%3Atrue

另外、器件数据表指出、当 UVP 低于1.0V 时、器件停止开关。
客户想知道当 UVP 介于1.0V 和1.4V 之间时 TPS922055的工作情况。

是 LED 开路检测迟滞吗? 因此、当 OVP 端子电 压低于1.0V 时、TPS922055停止开关、而当 OVP 端子电压 高于1.4V 时、TPS922055则恢复 CC 模式操作?

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    • 当 UVP 引脚电压高于1.4V 时、器件将在 CC 模式下工作。 输出电流不会受 CV 模式的影响。
    • 当 UVP 引脚电压降至1.4V 以下(高于1.0V)时、CV 模式将逐渐进入以产生干扰、直到器件被 CV 模式完全控制。 在此阶段、输出电流将受到影响。
    • 当 UVP 引脚电压进一步降至1.0V 以下一级时、  将触发"LED 开路负载"保护。

    请注意、1.4V 是 CV 模式将进入的阈值的最大值。  还请注意、1.0V 是 将触发"LED 开路负载"保护的最小阈值。

    因此、如果您不希望在正常恒流运行期间影响输出电流、则应保持 UVP 引脚电压高于1.4V。

    希望这对您有所帮助。

    此致、
    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周老师、您好!

    非常感谢您的答复。

    我可以问您以下另外两个问题吗?

    问题1: 我在 TPS92055数据表中找不到有关 CV (恒定电压)模式功能的任何详细说明。
       请给我回复。
       当 UVP 降至1.4V 以下时、SW 引脚的行为是怎样的?
     是否减小了 SW 导通占空比以避免 UVP 电压降至1.4V 以下?

     问题2.  是否有任何 UVP 引脚电压精度或最小/最大值规格?

    再次感谢大家、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    Unknown 说:
    q1. 我在 TPS92055数据表中找不到有关 CV (恒定电压)模式功能的任何详细说明。
       请给我回复。
       当 UVP 降至1.4V 以下时、SW 引脚的行为是怎样的?
     是否减小了 SW ON 的占空比以避免 UVP 电压降至1.4V 以下?

    当 UVP 引脚降至1.4V 以下时、 CV 模式将逐渐进入以干扰误差放大器输出、从而使 V_COMP 下降。 (请参阅数据表中的第8.3.1节"自适应关断时间电流模式控制")、这将导致导通占空比降低。

     Q2.  是否有任何 UVP 引脚电压精度或最小/最大值规格?

    抱歉、没有此类规格。

    此致、

    周老师