This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS25730:使用 USB-C 端口替换专有桶形连接器

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1300170/faq-tps25730-replacing-proprietary-barrel-connector-with-usb-c-port

器件型号:TPS25730

客户有兴趣使用标准化 USB-C 端口替换其定制桶形连接器。  

  • 实施 USB-C 连接器有哪些优势?
  • 是否其他国家也在向 USB-C 进行类似的过渡?
  • TI 是否有可以简化向 USB-C 过渡的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    与 USB-CRegistered相比的桶形连接器

    与大多数桶形连接器不同,USB-CRegistered是一个标准化且受监管的接口,已成为多个不同行业的常见接口。 USB 实施者论坛(USB-IF)管理 USB-CRegistered连接器以及 USB-C 和 USB-C 电力输送规范。 大多数专有桶形连接器不遵循常见的行业范围接口,因此过渡到类似于 USB-CRegistered这样的标准化连接器使用户能够不仅利用通用连接器,还利用稳压接口。

    USB-C 电力输送能够支持5V 至48V 的电压、能够支持当今桶形连接器使用的各种电压选项。 与专有的桶形连接器不同,使用标准化 USB-CRegistered连接器使用户能够使用他们已经拥有的 USB-CRegistered充电器为产品供电。 这样就可以选择从物料清单中完全移除适配器、从而帮助节省系统成本。 手机就是一个很好的例子。 随着大多数手机实现相同的充电接口、制造商不再随产品一起运送充电器、因为消费者可能已经有东西为他们的产品充电。

    全球 USB-CRegistered强制要求

    2022年、 欧盟印度加利福尼亚 均已通过立法、要求笔记本电脑和手机等某些便携式电子产品通过 USB-C 端口充电。 这样做是为了帮助减少电子废弃物数量并实现更好的消费者体验。 由于这项立法,任务规定中提到的产品开始过渡,而没有特别提到的产品也开始过渡。  

    由于多项立法举措将可能在其他地区继续实施并扩展到不同的产品、因此对 USB-C 进行投资是一个安全的决定。 USB-C 正被用作未来的通用连接器、未来不会有任何替代方案。

    从桶形连接器转换到 USB-CRegistered的 TI 解决方案

    TPS25730是我们最简单的 USB-C 电力输送控制器、它应使从专有桶形连接器的转换变得简单。 这是一款可通过电阻器配置的仅受电方 PD 控制器、无需任何固件开发或外部存储器。 根据您设置器件的功率级别、TPS25730将自动协商 USB-C 电力输送合约并为系统提供下游电源。 TPS25730还集成了灌电流电源路径和针对 CC 引脚的高电压容差、因此唯一所需的外部电路是用于设置配置的电阻器。

    TPS25730方框图

    竞争对手方框图

    订购 TPS25730EVM 并查看 TPS25730 数据表、立即开始您的评估