This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:LM5021

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1296590/lm5021-lm5021

器件型号:LM5021

尊敬的:

在一个应用中、我们使用 LM5021开发了电源。 其输入电压范围为90VDC 至280VDC、输出为13VDC。

电源设计用于20W。 在我们的应用中、我们不需要跳周期功能、因此、我们通过使用 VCC 引脚电源添加175mV 失调电压绕过了此功能。 但仍然可以观察到、在较高电压下存在跳周期。 (220-280Vdc)。

您可以建议如何解决 tjis 问题或完全绕过跳过周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所需的占空比似乎很小、以至于 LM5021无法产生脉冲、所以您看到的脉冲会跳过。 您需要重新设计匝数比稍高的变压器、同时还要添加更多负载以保持最小脉冲宽度、从而使 LM5021能够生成、从而避免跳过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    仅增加负载就会起作用、或者我们必须考虑额外的负载和重新设计。 是什么?

    如果电源设计为20W、您可以建议不要看到跳过的最小负载。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首选 Re 设计变压器、以帮助更大限度地减少负载增加。

    我需要有您的设计细节才能针对最小负载增加提出建议。 但根据经验、您似乎需要添加1%到5%之间的值、即尝试0.2W 负载来查看是否正常、或者略高一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    更改变压器设计之前对其进行判断。

    我要解决我们在测试时遇到的另一个问题。

    实际上、此设计使得 在 CS 引脚上添加了一个175mV 的偏移、其中包括432K 和12K 电阻器仍然观察到 CS 引脚电压在特定频率下变为低电平。 然后再次向上。 可以看到一种较高的低信号。 从而导致跳过周期。

    您能否建议可能的解决方案来避免此问题或导致此问题的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您需要移除175mV 偏移、因为它无法帮助停止脉冲跳跃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    7.4.4跳周期内的运行
    在最小输出功率需求期间、控制器将在跳周期模式下运行以降低功耗
    并提高轻负载下的效率。 在正常操作期间进入跳周期模式
    外部误差放大器会将 COMP 上的电压降低至 PWM 比较器上的电压
    降至125mV 以下。 COMP 引脚上的电压通常约为1.625V 或更低。 当进入该模式后、
    控制器会抑制输出上的脉冲、直到误差放大器和补偿电路需要
    在 PWM 比较器的输入端约为130mV。 COMP 引脚处的电压约为1.64V。 为
    跳跃周期模式下脉冲的数量和频率取决于的负载和响应时间
    外部误差放大器和补偿电路。 可以通过添加125mV DC 电压来禁用跳周期操作
    CS 引脚的增益。

    数据表中提到了这一点。 因此、我们认为这是绕过跳周期的方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果负载电流非常小或无负载、所需的占空比较小、由于保持脉冲宽度会导致输出电压过压、因此无法产生脉冲。  

    您的反馈电路是什么? 您需要检查反馈电路以查看 COMP 电压是否可以达到引用、并且您需要遵循整个说明。

    如果您打算使用负载电流来解决该问题、请移除该175mV 尝试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们设计中的反馈和补偿网络。 请仔细检查并建议需要进行的任何更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我来看一下、并将在12月11日星期一之前回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路结构对我来说不错。

    除非您提供了包括功率级和变压器规格详细信息在内的原理图、否则无法确定参数值。  

    请注意、反馈环路本身无法消除脉冲跳跃。 它要求转换器输出端具有最小负载。 您还可以降低 FSW、从而使等效最小占空比变得更小。 您还可以调节变压器匝数比、从而需要更大的占空比来提供帮助。